结果:找到"实例 集锦 下载",相关内容336条
- 嘉立创专业版打不开
- 我下载了嘉立创专业版到电脑桌面上但是一直点图标一直打不开,我不知道为什么,而且已经多次尝试下载了,重新下载安装到C盘也不行
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 下载问题 发帖人:RY72022210 发帖时间:2024-02-28 19:59:00
- 立创eda标准版能不能提供一下历史版本
- 立创eda标准版能不能提供一下历史版本,有些版本有较大改动一时不知道就更新了,但是想退回以前使用的版本却发现找不到历史版本可供下载的地方,很不方便
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 软件下载 发帖人:ycygxlz 发帖时间:2023-10-26 20:12:00
- 立创EDA可以批量下载或者导出工程吗
- 用了一年多立创EDA攒了很多工程,想要批量下载到本地,有这个功能吗?还是只能一个一个的下载,有人知道吗?谢谢。
- 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 批量下载 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2021-05-13 11:39:00
- 如何将立创EDA工程离线版的工程下载到本地????
- 晚上看着立创EDA离线版侧面离线工程有之前上个工程想新开一个工程然后准备把工程关闭,但是工程右击工程之后发现只有一个删除,心想是不是删除就是所谓的关闭工程?然后准备删除的时候还出现了保存目录然后我去保存目录下看了下还真的有,嗯应该没错了,然后就点了删除。心想离线版的应该没事,本身就应该是工程离线了的。然后我就准备重新打开看看,结果?????该目录下一个文件也没有了??Areyoukiddingme?????。。。。。。顿时内心。。。。。伤心了好大会儿后,重新理性分析问题。我就在想是不是操作方式不对?然后就百度了下立创EDA工程下载到本地结果在官方教程下看到了这个:然后我就马上去我的工程下看,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 离线下载 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2020-03-31 23:15:00
- 【资料下载】Proteus实例集锦,内含各种电路、仿真程序
- Proteus实例集锦(包括电路图.仿真程序,各种各样的电路):4x4键盘,51单片机12864大液晶屏proteus仿真,8253可编程定时器计数器,窃听器(使用PROTEUS串口例子)V1.0,电子琴和倒计时播放音乐,电压电流转换电路,单片机设计2008奥运会,SchemaTIc模型创建方法等资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途!Proteus实例集锦.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 实例 集锦 下载 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-29 18:14:00
- 【好书下载】电路原理第7版
- 本书涵盖了有关电元件和电路完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践。内容主要包括基本元件、电量和直流电阻电路、交流动态电路三部分。这是一本容易看懂的书,语言很朴实。我想对于电路理论很迷茫的人肯定有,今天给大家推荐的这本国外书籍属于理论结合实际比较强的,也是容易理解的,可以通过这个来提高自己的兴趣。电路原理(第七版).rar(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)下载后记得顶帖哦~
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:45:00
- 【资料下载】50个典型电路实例详解
- 电路1简单电感量测量装置电路2三位数字显示电容测试表电路3市电电压双向越限报警保护器电路4红外线探测防盗报警器...……50个典型电路实例详解.pdf(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 下载 电路图 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:15:00
- 【好书下载】经典智能电路300例
- 本书精选了328例经典智能电路,包括光控电路、温控电路、湿敏电路、力敏电路、气敏电路、电压敏电路、磁敏电路、声控电路以及传感器电路等九大类,并推荐了400余个敏感元器件且将它们融会到这328例智能电路中,使读者看得懂用得上。本书可作为中小学生以及电子类大专在校生的自修读物,也可作为学校实验室教材,对电工电子产品的设计者和维修者来说更是不可多得的资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。经典智能电路300例.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 下载 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-18 10:48:00
- 《Python编程:从入门到实践》全书下载
- 《Python编程:从入门到实践》是一本针对所有层次的Python读者而作的Python入门书。全书分两部分:第一部分介绍用Python编程所必须了解的基本概念,包括matplotlib、NumPy和Pygal等强大的Python库和工具介绍,以及列表、字典、if语句、类、文件与异常、代码测试等内容;第二部分将理论付诸实践,讲解如何开发三个项目,包括简单的Python2D游戏开发如何利用数据生成交互式的信息图,以及创建和定制简单的Web应用,并帮读者解决常见编程问题和困惑。↓↓↓有需要的同学点击即可下载:Python编程,从入门到实践.pdf资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: Python 书籍下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-04 16:30:00
- 【全10册下载】ADI实验室电路合集和技术指南,免费下载!
- “实验室电路”是ADI公司所倡导的“DesignConvenient”(设计便利)服务战略的一个重要组成部分,也是ADI公司针对模拟电路设计这门艺术科学专门打造的特色技术服务。事实上,ADI早在2008年就开始推出“实验室电路”,迄今为止已累计开发出将近300个实验室电路,并仍在以每季度20个左右的数量不断递增。从IIC-China现场的热烈反响来看,很多中国工程师对ADI公司成熟且免费的实验室电路资源并不熟悉,但经过了解之后,他们发现这正是他们十分渴求的一种高附加值的技术支持和服务。如果说应用笔记和技术文章是起到培训和学习的作用,TotalSolution可帮助客户快速的完成设计,那么AD...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ADI实验室 资料下载 技术书籍 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-26 09:10:00
返回